欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第5讲 电动式注射成形机的特征

  • 2023.01.17 11:25:42
  • 米思米
  • 853

 最近,以小型机为主的全电动式塑料注射成型机主正在急速的普及。

 这类机器在15年之前虽已开始了应用性研究,但由于近几年其功能性迅速的得到提高,成为其得到普及的重要原因。

 全电动式注射成型机的特征可分为以下几点:

       1.    消耗电能比油压式成型机大幅减少。削减幅度可达40〜50%。也就是说能够减少每月的电费。

      2.    由于使用伺服电机能够对注射装置进行有效的精确地控制,因此可实现成形条件的稳定化。

      3.    能够实现低噪音成形加工。

      4.    由于能够采用4个以上的独立电机进行开合模、注射、顶出、计量,能够并行进行成形工序,因此可缩短成形周期。

      5.    油压机难以完成的对顶出量的精确控制、多级顶出方面,电动成型机均可完成。

      6.    过去难以提高注射速度,但最近已达到了1000mm/s~2000mm/s的程度。

      7.    由于不使用油液,所以成形环境清洁,利于食品容器、医疗相关制品的成形。

      8.    目前,电动式成型机的价格仍比油压机要高。

 欧洲、美国、加拿大的全电动式注射成型机的普及率高于日本。所以对于,IT相关产业和汽车产业的注塑成型的新产品,电动注塑机优势被寄予更高的期待。

 伴随着注射成型机的发展,与之匹配的模具技术水平的提高也会逐渐得到重视。例如,高精密定位结构、排气槽结构、模具温度调节等方面都需要有所提高。
 在模具用标准零件领的领域,也将会开发出与之适用的新产品。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities